14.11.2020 20:07 | |
Beigetreten: 22.11.2019 Letzter Bes: 14.03.2023 Beiträge: 46 Bewertung: (0) |
Ich möchte mit der Logo auch den Strom eines Wechselstromlüfters mit der Logo Messen. Dieser Lüfter zieht max. 1,5A bei 230V AC. Könnte jemand einen Umwandler empfehlen, der mir 0-10V ausgibt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/16/2020 10:12:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.11.2020 19:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.10.2024 Beiträge: 33954 Bewertung: (4221)
|
Hat doch einen S0-Ausgang ... |
Folgen Sie uns auf