23.04.2020 09:48 | |
Beigetreten: 22.04.2020 Letzter Bes: 31.01.2024 Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Irgend wie passt das überhaupt nicht bei mir , die Zeitbausteine laufen komplett ihre Zeit wieder Hoch.. bekomme es nicht hin wen I1 Ausgeschaltet ist , das sie ihre Position merken . DateianhangLochband Test.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: xXSpritXXx am: 04/23/2020 09:50:48 |
|
23.04.2020 12:49 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Die Abstände sind in deiner Schaltung immer 0,9sec - und das 18 mal der Schieberprozess ist 0,2 sec ? |
23.04.2020 13:35 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Anbei ein Beispiel mit Zähler 1/100 sec (zum Simulieren auf 1/10sec eingestellt) Einen Bandnachlauf ebenso integriert (Beim Stoppen wird das Band etwas Nachlaufen - der Laufzähler zählt dann noch nach obwohl der Motor schon aus ist) Die Resetbedingungen musst du noch anpassen, ebenso die Zeiten. Auch die Erweiterung auf 18x DateianhangLogo-Lochband-Test-V1.zip (50 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.04.2020 14:11 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Anbei eine Verbesserung: Da die Zeiten immer gleich sind wäre es extrem aufwändig wenn diese 36x bei einer erforderlichen Änderung einzeln editiert werden müssten: deshalb: mit Arithmetischen Anweisungen wird diese automatisch berechnet - und kann im Meldetext zentral eingegeben werden. DateianhangLogo-Lochband-Test-V2.zip (54 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.04.2020 16:55 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
Version 3 Impuls und Pausenzeit - alle extra. Zeitslot automatisch DateianhangLogo-Lochband-Test-V3.zip (56 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.04.2020 12:26 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1336 Bewertung: (42) |
@xXSpritXXx gerne. Anbei Version 4 Beschriftung ergänzt, Menü zum Ändern der Werte Übrigens - wenn die Präzision zu gering ist könnte man mit einem Drehgeber zB 600 Imp/U arbeiten. (da nur immer eine Richtung - genügt die Auswertung des z.B. "A" Signales) Bitte wenn fertig posten DateianhangLogo-Lochband-Test-V4.zip (55 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 04/24/2020 12:41:23 |
|
Folgen Sie uns auf