21.05.2010 13:07 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, ist eigentlich recht einfach. Hier ein Beispiel: Die Parameter mußt du natürlich noch deinen Bedürfnissen anpassen. Gruss Helmut DateianhangSigelstation.zip (317 Downloads) |
21.05.2010 13:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Da könnte der PI-Regler interessant sein. Schau dir auch mal die Hinweise/Schaltungssammlung von Betel an. Da gibt es viele gute Tips und viele fertige Grundschaltungen. Auch für das Temperaturwerte verändern findet sich was in der Schaltungssammlung. |
21.05.2010 13:37 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Du kannst Dir auch mal hier www.siemens.de/logo-anwendungsbeispiele das Bsp. "Regelung mittles PWM" anschauen. Ist im Prinzip das Prog. von Helmut, aber mit Doku. Den Sollwert kannst Du wie im Bsp. mit einem Poti einstellen. Oder Du zeigst den Parameter SP des Reglers im Display an und veränderst in dann mit der Tastatur. Oder wie hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/34914500 |
01.06.2010 15:48 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Mein Sensor ist ein Pt100 muss ich diesen im PI Regler und im PWM auswählen oder nur im PI Regler und im PWM 0-10V? So habe ich es momentan eingestellt (siehe Anhang "Regelung 1")! Mein Problem ist: Die Temperatur steigt nur langsam an z.B. von 30 auf 80° das Solidstate blinkt! Ist dann der istwert am sollwert angelangt steigt die temperatur trotzdem noch, also das Solidstate blinkt weiter! Mfg DateianhangRegelung1.zip (139 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: customautomation am: 01.06.2010 16:13 |
|
06.06.2010 08:45 | |
Beiträge: 30 Bewertung:
|
Hallo habe meine Programm angehängt, das läuft schon fast ein Jahr ohne Störungen. Das kannst du dir umbauen zum digitalen Ausgang damit das Relais angesteuert wird.
DateianhangZuluftregelung 7.zip (161 Downloads) |
08.06.2010 10:00 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
1) Bei allem, was direkt mit dem AI (PT100) verbunden ist, musst Du auch skalieren, d.h. PT100 auswahlen. Also in den beiden PI-Reglern und in B007. Alles was danach kommt (2x PWM) muss nicht nochmal skaliert werden. Hier Gain 1, Offset 0 einstellen! Ich hab Dir das mal geändert. 2) Die F-Tasten sind wieder Name sagtTasten. D.h. die 2 Meldungen erscheinen nur, solangeDu F1/F2 gedrückt hältst. Dass diverse Eingänge Taster sind, kannst Du per Rechtsklick auf den Eingang - Blockeigenschaften einstellen. Wenn Du also möchtest, dass sie einrasten - Stromstoßrelais dahinter. 3) Auf der rechten Seite (Ablaufsteuerung) hast Du die nicht belegten Eingänge der Flanken negiert. Das klapp m.E. so nicht. Hab das auch geändert. Sieht nach Zweihandbedienung aus. Der Bediener hat ne halbe Sek. Zeit, beide Eingänge zu drücken. Lässt er einen los, wird B012 zurückgesetzt, richtig? Probier´s mal aus DateianhangSiegelstation123.zip (147 Downloads) |
Folgen Sie uns auf