11.02.2020 08:48 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Hier ein Versuch... |
11.02.2020 09:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Im Anhang ein Schaltplan des Users Scorp, welchen er auch hier im Forum veröffentlicht hat. |
11.02.2020 10:00 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Im Anhang mal ein Vorschlag.
DateianhangKlappensteuerung_mit_Torauffahrimpuls_0BA8.Standard.zip (112 Downloads) |
11.02.2020 10:35 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Schaut sehr gut aus! Danke! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
11.02.2020 10:50 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Erstmal Danke! Ich muss los zur Baustelle! gruß Jörg |
11.02.2020 11:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Habe das Programm noch einmal kontrolliert und den Fehler gefunden. Der Endschalter Tor geschlossen (I4) war am Block B013 negiert. Das ist falsch. Wie das passiert ist, keine Ahnung. Habe nach dem Testen noch ein bisschen die Blockanordnung korrigiert, vielleicht ist es dabei passiert. Im Anhang die korrigierte Version. DateianhangKlappensteuerung_mit_Torauffahrimpuls_V2_0BA8.Standard.zip (74 Downloads) |
11.02.2020 20:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Es gibt keinen Endschalter "Klappe geschlossen". |
11.02.2020 21:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 08.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Ein bisschen sollte man ja auch voraussetzen, dass man weiß, wann man Funkbefehle gibt. Und da es keinen Endschalter "Klappe geschlossen" gibt, kann ich nur die abgelaufene Laufzeit "Klappe schliessen" als Kriterium für Klappe geschlossen nehmen. Du musst also die Laufzeiten der Klappenfahrbefehle höher einstellen als die echten Laufzeiten. DateianhangKlappensteuerung_mit_Torauffahrimpuls_V3_0BA8.Standard.zip (86 Downloads) |
12.02.2020 06:22 | |
Beigetreten: 26.01.2020 Letzter Bes: 06.02.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Ich danke Dir! Heute und morgen werde ich diese Sachen installieren. Ein Filmchen kommt bestimmt! Gruß Jörg |