06.07.2009 21:39 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Daniel, hast du da vielleicht Ursache mit Wirkung verwechselt? Ich wäre jetzt davon ausgegangen, das Scott eben die Totzeit im Regler kompensieren will und nicht etwa erzeugen... Vielleicht habe ich da aber auch was falsch verstanden. Dann wüsste ich aber beim besten Willen nicht, wozu man eine Totzeit, die ja Gift für eine gute Regelungist, erzeugen will. Man ist doch froh, wenn man keine hat! Ach ja, zu Regelungen allgemeinkann ich folgenden Link empfehlen: http://www.amazon.de/Regeln-mit-SIMATIC-Praxisbuch-Regelungen/dp/3895782483 |
06.07.2009 21:49 | |
Beiträge: 204 Bewertung:
|
Hallo, das Buch habe ich auch. Siehe definition Totzeit bei Wikipedia. Das selbe kann man ja auch auf denn P oder I Anteil anwenden, vielleicht war ja das gewünscht. Gruss Daniel |
06.07.2009 21:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Ja, Daniel, die Definition ist mir bekannt. daher weis ich auch, dass die Totzeit eine Streckeneigenschaft ist, keine Reglereigenschaft. Nach deinem Prinzip würde die Totzeit ja erst erzeugt, nicht kompensiert. Ich wäre davon ausgegangen, dass die Totzeiteinstellung zu Kompensation derselben gewünscht wäre, nicht zur Erzeugung! Aber ich kann ja auch irren... P.S. Von Wikipedie halte ich ja sowas von garnichts... |
07.07.2009 12:08 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung:
|
Hallo Frage: welchen Regler verwendest du (Schritt- oder Kontinuierlich?) Was für eine Regelung ist das genau? (t,p, Durchfluss, Förderband) Wenn ich mich recht entsinne, geht die Totzeit mit in die Streckenzeitkonstante mit ein. Wird also behandelt, wie eine Verzögerung ... allerdings darf die Totzeit nicht zu groß werden, sonst wird es schwierig eine geeignete Regelung hinzubekommen. Habe hier mal einen recht nützlichen Link zu dieser Thematik: beachte S.33 http://www.jumo.de/web/Jumo_de.nsf/(Allcontents)/001Deutschland_002Support_030Literatur_010RegelungstechnikFAS525?OpenDocument Im Standard PID Control dürfte doch das Parametriertool (bei Inbetriebnahme) enthalten sein... Vielleicht findest du damit schon geeignete Parameter und brauchst dir um Totzeiten keine Gedanken mehr zu machen... VG |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf