05.01.2017 14:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Hier das Beispiel. Mittels der Cursortasten Rauf/Runter kannst du den Sollwert in 0,1 Hz-Schritten verstellen. Da du nicht geschrieben hast, um welche LOGO! es sich handelt, habe ich als Hardware eine 0BA8.Standard eingestellt. DateianhangDrehzahlsollwert_0BA8.Standard.zip (122 Downloads) |
05.01.2017 17:18 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Du willst also die Frequenz einstellen und die Logo soll dir anzeigen wie lange das Teil durch den Ofen braucht. Ich habe das mal im Beispiel von ixo65 eingepflegt. Dazu habe ich eine Durchlaufzeit von 5000 s bei 0,1 Hz angenommen. Diese 5000 teile ich durch den Frequenzwert. Damit ergibt sich bei 0,1Hz 5000s und bei 50Hz 10s an Durchlaufzeit. Das wird mit deinem Ofen nicht übereinstimmen, aber ohne die Zeit bei 50Hz ist eine genauere Anpassung nicht moglich. DateianhangDrehzahlsollwert_0BA8.Standard 2.lsc.zip (103 Downloads) |
Folgen Sie uns auf