20.12.2021 12:25 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 2256 Bewertung: (99) |
Für so manche Programme wäre es hilfreich, wenn man zwischen Sommer- und Winterzeit unterscheiden könnte. Die Logo stellt leider dafür kein spezielles Bit zur Verfügung. Daher muß man es sich programmtechnisch herleiten.
Ella_68 DateianhangUmschalten Sommer-Winterzeit.zip (212 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
20.12.2021 15:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So ähnlich habe ich das für die Weihnachtsbeleuchtung realisiert, damit diese erst nach Totensonntag angeht und am 1.1.xx wieder aus.DateianhangTotensonntag[972].zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.12.2021 13:23 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So, hier mein Vorschlag. Zwei Wochenschaltuhren mit Impulsausgabe. WZ > SZ Erster Impuls 1:59 und zweiter Impuls 2:00 Mit dem ersten Impuls wird ein Stromstoßrelais eingeschaltet und mit dem zweiten wieder aus. Kommt der zweite Impuls nicht, weil die Uhr auf 3:00 vorspringt, aktiviert die dann ablaufende Einschaltverzögerung das Selbsthalterelais. SZ > WZ Erster Impuls 2:59 und zweiter Impuls 3:00 Mit dem ersten Impuls wird ein Stromstoßrelais eingeschaltet und mit dem zweiten wieder aus. Kommt der zweite Impuls nicht, weil die Uhr auf 2:00 zurückspringt, deaktiviert die dann ablaufende Einschaltverzögerung das Selbsthalterelais. DateianhangSommerzeit.zip (192 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 12/21/2021 13:56:02Neue Programmversion wegen Bugg |
|
Folgen Sie uns auf