17.10.2021 19:14 | |
Beigetreten: 13.03.2021 Letzter Bes: 15.11.2022 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Da hast Du recht! Variante 1 von Quirin lässt sich zwar genauso einsetzen, verhält sich aber nicht genauso. |
17.10.2021 20:25 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Hast du bei deiner Variante den "DIR"-Eingang vom Zähler beschaltet oder einen Kringel am Eingang ? Dann würde er rückwärts zählen wollen, aber bei Null geht das natürlich nicht. Im Anhang noch eine erweiterte Version mit Textdisplay. Die Simulationsfrequenz beträgt bei mir nur 32Hz, in der Logo sollte sie auf 1000Hz steigen, dann sind auch die Abweichungen deutlich geringer. M.f.G. Scorp DateianhangFrequenz-Strom-Wandler 0BA6 V2.zip (168 Downloads) |
Folgen Sie uns auf