29.07.2022 21:30 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
hallo warum RS485 ich habe ja einen RS485 TO ETH Gateway hier noch die einstellungen ich versuche es schon eine woche mit allem lg DateianhangEinst_1.pdf (223 Downloads) |
30.07.2022 09:58 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
Ich habe für 2 Words einen Abstand von 4 ... du 2 jedenfalls brauchen Gleitkommazahlen 4 Byte Anbei ähnlicher Zähler SDM230 Edit: Die Geheimniskrämerei mit der LSC verstehe ich nicht - wenn so geniale und streng Geheime Programmteile dabei sind, dann kannst du diese ja löschen und unter einen neuen Namen abspeichern ... diese (ohnehin nicht funktionierende) LSC dann zippen und hier hochladen .... DateianhangLogo-Modbus-Stromzähler20181118-USR-2022.zip (226 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/30/2022 10:12:12Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/30/2022 10:12:49Zuletzt bearbeitet von: ernstho am: 07/30/2022 10:14:09 |
|
30.07.2022 15:01 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 1366 Bewertung: (42) |
.. er hat zwei Gateway |
30.07.2022 16:17 | |
Beigetreten: 17.11.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 40 Bewertung: (0) |
hallo mein Projekt ist PV wie gesagt der modbus 192.168.178.59 funktioniert und lest daten aus frage kann man für jeden modbus den gleichen port 502 verwenden lg DateianhangSPS_Haustechnik.zip (221 Downloads) |
Folgen Sie uns auf