04.04.2024 05:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Dieser Teil sieht schon seltsam aus. Demnach wären 2 LOGO!s mit der gleichen IP-Adresse vorhanden. |
04.04.2024 06:03 | |
Beigetreten: 04.04.2024 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Ja, aber es ist tatsächlich nur diese eine Logo (#2) vorhanden... ;) |
04.04.2024 06:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Kann es sein, dass es ein weiters Gerät mit der Adresse 192.168.0.3 in dem Netzwerk gibt? |
04.04.2024 06:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Hast du bei der LOGO! #2 in der Zugriffskontrolle den LSC-Zugriff zugelassen? |
04.04.2024 06:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Sollte ist keine eindeutige Aussage. |
04.04.2024 13:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.07.2024 Beiträge: 33302 Bewertung:
|
Leider nein. Und wenn der Zugriff nicht aktiviert ist, geht das Aktivieren auch nur Online. |
Folgen Sie uns auf