29.07.2014 09:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 22356 Bewertung: (3009) |
Hallo, bei den Transfersettings im panel müsste die Checkbox zu finden sein. Gruß Christoph |
29.07.2014 10:13 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin, hast Du die Möglichkeit einen Screenshot zu machen. Unter den Transfer EInstellungen habe ich keine CheckBox. |
29.07.2014 10:36 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Habe es ausprobiert, leider funktioniert es mit ETHERNET auch nicht und auch dabei finde ich die CheckBox nicht! |
29.07.2014 11:08 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Kommt die gleiche Meldung wie oben. Habe das Panel im Transfer Modus gesetzt. |
29.07.2014 11:17 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 16.09.2024 Beiträge: 22356 Bewertung: (3009) |
Hi, was für eine Version des ALM setzt Du ein? Ich habe Version 5.3 Upd1. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf