14.01.2016 23:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33843 Bewertung: (4206) |
Wenn die Funkmodule von Eltako digitale Ausgänge haben, sollte es kein Problem sein. |
15.01.2016 13:48 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo, danke für Deine Antwort. Das Funkmodul hat keine eigenen Relais. Im Datenblatt (im Anhang) heist es: Zu dem von mir angesprochenen Programm zur Anwesenheitsvortäuschung, das ist für die LOGO ja eine Standartanwendung. Erst einmal nur Beleuchtung über Kombinationen aus Astroprogrammen und Zufallssteuerungen. Später stelle ich mir auch eine Überwachung von Türen und Fenstern als Einbrucharlarm vor. Da kommt dann ELTAKO ins Spiel. Das System arbeitet (unter anderem) mit der "OnOzean" Technik - Kabel- und Baterielose Funksender. Das Angebot dieser Funksensoren ist sehr vielfältig und läst keine Wünsche offen. Dazu muss aber die LOGO8 mit dem ELTAKO System kommunizieren können, wie auch immer. DateianhangDatenblatt_FAM14.pdf (80 Downloads) |
Folgen Sie uns auf