31.03.2016 22:43 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Ja ist die OBA7. |
31.03.2016 23:00 | |
Beiträge: 203 Bewertung: (0) |
Da bin ich ja wieder schön ins Fettnäpfchen getretten. Habe bisher noch nichts festgelegt kannste frei wählen. |
31.03.2016 23:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Ne, kann ich nicht. Du hast ja schon etwas für's Schalten belegt. Aber ist egal, es soll dir ja nur das Prinzip aufzeigen. Im Anhang mal ein Video. Es wird mit dem Ausgang Q1 die Arithmetische Anweisung freigegeben. Die trägt dann den Wert 256 in ihren Ausgang ein. Dateianhang0BA7_Bit_in_VM-Bereich_setzen.wmv (93 Downloads) |
31.03.2016 23:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Hier noch das Beispielprogramm.
Dateianhang0BA7_Bit_in_VM-Bereich_setzen.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf