25.09.2015 13:53 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Warum keine Wasseruhr mit S0 Schnittstelle wie diese 1L/imp |
25.09.2015 15:10 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Steht drüber Warmwasser und Kaltwasser |
25.09.2015 15:55 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Sowas dann noch in 1" AG (Aussengewinde)... 70° ist schon ausreichend, weil der Durchflußmesser im kälteren Zulauf sitzt. Wenn der Speicher unten 70° hat, sollte erstmal von dort entnommen werden... ohne Ofen. Habe da noch sowas gefunden: Sensor 1 / Sensor 2 Sollte mit den Impulsen ja funktionieren. Mehr wäre ja genauer, doch z.B. 44Imp/L ergeben so ein komisches Endergebnis im ml-Bereich. Wichtig ist halt , dass der Sensor auch bei sehr geringen Mengen anläuft. |
Folgen Sie uns auf