08.01.2015 09:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34179 Bewertung: (4256) |
Ich habe mal etwas fertig gemacht. Die Automatiksteuerung habe ich nicht geändert. Die geforderten Handeinschaltungen per Cursortasten sind integriert. Zusätzlich zwei Meldetexte: 1 x Anzeige Antriebe Ein/Aus und 1 x Anzeige, wann letztes mal gespült wurde. Letztes Spülen gilt im Augenblick die letzte Einschaltung der Spülpumpe, egal ob Hand oder Automatik. Zwischen den beiden Meldetexten kannst du mit Cursor Up/Down hin und her blättern. Wenn die Cursortasten Schaltfunktion ausüben sollen, muss zusätzlich die ESC-Taste gedrückt werden. DateianhangAthos_Neu.zip (97 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.01.2015 19:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34179 Bewertung: (4256) |
Hatte noch mal deinen Beitrag durchgelesen und hatte gesehen, dass du auch die Anzahl der Einschaltungen der Spülpumpe und des Filters angezeigt haben möchtest. Habe ich jetzt noch nachgepflegt. Neue Version im Anhang. Nein, es muss dann nichts geändert werden, wenn das TD angeschlossen wird. DateianhangAthos_Neu.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.01.2015 20:09 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
welche Tasten müssen gedrückt werden um die Meldungen abzufragen ? |
Folgen Sie uns auf