08.08.2019 08:34 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 16.11.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo, Danke für die Hilfsreiche Tema. Wie lese ich die Werte von LOGO im 1500 Steuerung. Ich habe in DB100, 0.0 oder 0.1 eingetreagen aber es kommt kein passende Wert? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/08/2019 14:45:03Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.08.2019 08:58 | |
Beigetreten: 07.06.2016 Letzter Bes: 16.11.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Alles was in die Anlaeitung steht habe ich gemacht. In LOGO sind zwei Ausgänge zugewisen und ich will in die 1500 Steuerung die Werte Lesen. da ist DB100 (so weit wie ich verstanden habe) dafür zuständig. In DB 100 wolte ich die Werte lesen, es wird nur "Fals" angezeigt. Ich mach irgendwas falsch beim Werte lesen in 1500 CPU. In die Anleitung ist nicht angezeigt wie dei Werte in 1500 CPU abgefragt wird. Bei uns ist folgendes, wir haben mehrerer LOGO-s vernetzt, von mansche sollte ich die Aus oder Eingänge von fern zugreifen und das wird mit 1500 Steuerung gemacht. Mit zweite Auftrag probiert (Test2_mit_LOGO!8.0_und_1212C.zip), da kein PUT/GET funkzion eingesetzt ist, ohne erfolg. Noch bei zuweisen die Variabeln in OB1 auf "MOVE" würde die auf Rot stehen. |
Zuletzt bearbeitet von: G.Stoev am: 08/08/2019 10:23:48Zuletzt bearbeitet von: G.Stoev am: 08/08/2019 10:25:40Zuletzt bearbeitet von: G.Stoev am: 08/08/2019 11:32:23 |
|
08.08.2019 13:29 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Hast du denn einen DB100 mit mindestens DBW0 angelegt? |
Folgen Sie uns auf