26.04.2012 18:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, nur auch diese Angabe zum LOGO!-Typ hat unser Fragesteller nicht gemacht. Daher frage ich mich andererseits woher Diablo diese Info hat? Herausgelesen? Dies mal warst du Diablo schneller - doch bitte nicht mehr weiter raten, sondern mal abwarten bis Leiki sich mal wieder meldet - und alles/vieles aufklärt. Denn Auch zur Art der Pumpe hat er nichts gesagt - wobei eine 230 VAC-Pumpe normalerweise auch kein 0..10V Ausgangssignal liefert!? ![]() ![]() MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 26.04.2012 18:19Ergänzt... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.04.2012 18:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich kenne Umwälzpumpen die einen 0..10V Eingang haben und so in der Drehzahl bzw. Leistung geregelt werden können. Naja, warten wir mal ab. |
26.04.2012 20:40 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Diablo, warum dieser Schluss ist mir durchaus klar- also warten wir mal ab... Hallo Nachbar, in der Anfrage ist nichts von einem 0..10V Eingang der Pumpe zu lesen - die Pumpe soll einen Analogausgang haben (was nun deutlich seltener der Fall ist) und damit soll der Kessel (wie auch immer) angesteuert werden- also warten wir mal ab... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf