14.12.2016 22:24 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, ich hab mir dein Projekt mal angeschaut und muss gestehen, dass ich übersehen habe dass man glaube ich nicht direkt von 6.0 nach 7.3 migrieren kann. Man muss glaube ich den Umweg über 6.2 gehen, aber ok... Die Skripte lassen sich auch so in ein leeres 7.3 Projekt hineinkopieren (und funktionieren da auch... ) Ein Bild, ein Button und das Diagnosefenster sind schnell angelegt... iTest auch... Da egeben sich bei mir auf realer HW i7 / Win7 64bit / SSD Zeiten zwischen 187ms und 250 ms ... Ok immer noch nicht die 150 ms aber auch keine 1500... Die Schwankungen könnten sich hiermit erklären lassen: The resolution of theGetTickCountfunction is limited to the resolution of the system timer, which is typically in the range of 10 milliseconds to 16 milliseconds. The resolution of theGetTickCountfunction is not affected by adjustments made by theGetSystemTimeAdjustmentfunction. Interessante Fragestellung, ob vielleicht beim Migrieren etwas schief läuft? Nachtrag : habe mal den Schleifendurchlauf auf 2000 und dann auf 3000 Durchläufe erhöht, die Zeiten ehöhten sich analog... |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf