ersteinmal vielen Dank für deine Antwort. Mit KNX/EIB habe ich bisher noch nie was zu tun gehabt. Bin noch dabei mich mit dem Protokoll auseinander zu setzen
Ich habe jetzt mal ein Bild mit 15 EA-Feldern angelegt, welche mit der GetTagWait-Funktion dynamisiert sind. Vorher hatte ich die "normale" Variablenanbindung. Soweit sieht das schon nicht schlecht aus. Als Trigger habe ich 1 min. gewählt, aber der OPC-Server macht ca. alle Sekunde ein Send-Befehl, obwohl ein Zyklus von 10 Sekunden eingestellt ist. Es werden auch einige Fehler und Überlauf angezeigt. in der ETS-Software zeigt die Buslast ca. 5,7% an. Im Gruppenmonitor sehe ich das die Daten auch nur alle 10 Sekunden empfangen/gesendet werden.
Nach einiger Zeit (im letzten Fall ca. 1 Stunde) bricht die Verbindung zu WinCC ab und wenn ich den KNX-Router neu starte, ist wieder alles gut. Ist irgendwie alles noch ein bisschen undurchsichtig für mich....
Alex
Folgen Sie uns auf