10.09.2011 15:54 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo erstmal Also ich habe die Witterungsgefürte Regelung auf meine Logo gespielt natürlich die Ein und Ausgänge angepasst,allerdings scheint es nicht richtig zu funktionieren Folgendes geschiet: Beim start der Logo fährt der Mischer auf Zu , endschalter zieht an und ausgang fählt ab. (so wie ich verstanden habe ist dies normal) Danach basiert nix mehr. T ausen -5 Grad (simuliert mit ice spray) T soll ca 47 Grad TVorlauf 20 Grad (ja pumpe läuft ) Der Mischer bewegt sich kein Stück, der Eingang ( I2 ) ist immer angesprochen da der mischer ja ganz zu. Was mache ich falsch kann mir einer einen Tip geben ps ja ich bin ziemlich neu in dem Bereich Im Anhang die Schaltung Dateianhangwitterungsgeführte_Mischersteuerung Manni.zip (242 Downloads) |
11.09.2011 21:39 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Freddi, der Fehler liegt in den Eingangspins zum Block B046 begründet: Dort hast du einen invertierten und unbeschalteten Pin (belassen)...dieser Block hält den Micher stetz zu. Siehe dir mal den roten Text unten links auf der Schaltplanseite an, dann erkennst du, dass dieser nun unbeschaltete invertierte Pin ehemals ein Signal zum EIN- und AUS-Schalten des Mischers hatte (vgl. meine Originalschaltung). Unten ist übrigens ein LINK zu der neuesten Mischersteuerung von mir angegeben... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
19.09.2011 11:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ja, dieser negierte Eingang ist ein "Fehler" meinerseits.... Dies war zum Testen der Schaltung. |
12.11.2012 09:58 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo darf ich nomals was zur schaltung fragen , Ich habe ein problem welches ich mir nicht erklären kann, Sobald die soll Temperatur erreicht ist, öffnet bzw schliest der Mischer sich um mehrere sekunden obwohl die zeit zur anpassung der Temp Vorlauf von (bei mir 2 Minuten ) noch nicht abgelaufen ist. Ich habe alles mögllich umgebaut und getestet zurzeit ist es so eingerichtet das alle 2 Minuten der Mischer für 2 Sekunden öffnet oder schliesst. Im Anhang die Aktuelle steuerung und ein Screenshot des Mischer Logs wo man sein verhalten erkennen kann. Hat einer einen Tip für mich. DateianhangHeizraum Steuerung Analog.zip (222 Downloads) |
12.11.2012 20:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Freddi0808, also die Impulsgeber nach den Komparatoren geben die Intervalllänge an, wenn diese länger als 2 Minuten aktiviert sind bzw. aktiviert bleiben. Schaltetder jeweilige Komparator imnnerhalb von 2 min wierde aus und ein, dann ist folglich die"Pause" zwischen der Aktivierung des entsprechenden Atsgangs kürzer !!! Du misst also das Verhalten der Ausgänge der Komparatoren beobachten...Diesbezüglich dind deren Parameter ON und OFF entscheidend.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.02.2015 13:27 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Folgefrage veröffentlicht von hilli25 wurde gesplittet in ein getrenntes Thema mit der Überschrift Witterungsgeführte Ölbrennersteuerung Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf