29.06.2013 21:59 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich habe das jetzt mal mit zwei Uhren programmiert! Die Schaltzeiten habe ich so genommen wie du sie vorgegeben hast und das im gleichen Rythmus weitergeschrieben. Also 0.14 - 6.22 EIN = 6,08h 6.22 - 12.22 AUS = 6,00h 12.22 - 18.35 EIN = 6,13h 18.35 - 0.35 AUS = 6,00H und danach dann 0.35 - 6.43 EIN wie am Tag zuvor. Somit hat jeder Uhr drei Einschalt und drei Ausschaltphasen. Die fallende Flanke am Uhrenausgang wird von einem VR-Zähler erfasst. Nach der dritten Flanke wird die Uhr gesperrt. Die spielt zwar für die restliche Woche keine Rolle mehr, aber in der nachfolgenden Woche darf sie keine schaltimpulse liefen. Die Schaltuhren der nächsten Wochen müssen so oder ähnlich blockiert werden, bis sie an der Reihe sind. Nach der vierten Woche geht das wieder von vorn los. Ich werde mal versuchen das bis zu Ende zu programmieren, falls der zeitliche Ablauf so o.K. ist!? Das soll dich aber nicht davon abhalten es selbst zu versuchen!!! DateianhangGezeiten.zip (87 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf