07.05.2013 22:16 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Poste mal dein Progi! |
09.05.2013 12:55 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hier mal das Prog. |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 13.05.2013 21:14 |
|
12.05.2013 17:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Ich habe dir jetzt mal ein Schieberegister eingefügt, welches von einem Taktgeber alle 8s weitergeschoben wird. Meine Meldetexte habe ich jetzt mit dem 1. Bit über AND verbunden. Somit werden meine Meldetexte nur angezeigt, wenn Bit 1 aktiv ist. Die anderen Bit kannst du jetzt frei mit deinen Meldetexten verbinden. Ich hoffe das hilft dir etwas weiter!? Den Impulsgeber kannst du aber auch gegen einen Taster tauschen, um die Texte manuell durchzuplättern! DateianhangTeichsteuerung mit TF und Futterautomat erweitert.zip (79 Downloads) |
12.05.2013 19:31 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Der Rest ist eine Frage der Prioritäten und gleichzeitig noch aktiven Anzeigen! Du mußt also mit den restlichen sieben Bit des SR und jeweils einem AND dafür sorgen, das nur immer Meldungen angezeigt werden die in der Prio unter den Fehlermeldungen liegen! Also I1 = Meldung 1 Prio 1 I2 = Meldung 2 Prio 2 I3 = Meldung 3 Prio 3 I4 = Meldung 4 Prio 4 Sind jetzt I1 bis I4 gleichzeitig aktiv, würde nur Meldung 4 Angezeigt. Nehmen wir jetzt an, das Meldung 4 ein Alarm ist und eh nur bei Alarm aktiv. Bei Alarm spielen ja die restlichen Meldungen eh keine Rolle! Also setzen wir hinter jeden I ein AND und führen je ein Bit des SR darauf. Somit lassen sich jetzt Meldung 1 bis 3 durchblättern. Wäre jetzt I2 aus, wird Meldung 2 nicht angezeigt. Ist jetzt keine Meldung mehr aktiv, so würde die aktuelle Zeit, oder eine andere Grundanzeige dargestellt. Ich würde jetzt alle Fehlermeldungen in der Prio auf 30 und Höher setzen. Dabei die mit der höchsten Gefährtung auf die höchste Prio. So wird immer die wichtigste Fehlermeldung angezeigt. Man kann auch zwei Fehlermeldungen abwechselnd anzeigen. Siehe Beispiel! Die Meldungen die nur bei erfüllter Bedingen angezeigt werden dann in der Prio darunter und dabei auch wieder die wichtigsten in der Prio am höchsten. Die Prios lassen sich doch einfach verstellen! DateianhangFehlerwechsel.zip (73 Downloads) |
12.05.2013 22:03 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Wenn du nur die beiden Bit's verwendest, geht das auch so!
Dateianhang12.5.2013.zip (70 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf