10.05.2007 22:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Dirk, vielen Dank für die geduldige Beantwortung meiner Fragen. Ich denke jetzt bin ich gut präpariert, dir einen Schaltungsvorschlag zu erstellen. So und hier nun wirklich die korrigierte Bilddatei als Dateianhang. Viel Erfolg beim Umsetzen! MfG Betel DateianhangLOGO_Displaybeleuchtung (korrigiert).zip (283 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
24.05.2007 22:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Dirk,
- gesamter Teil Strafsekunden ersetzt
DateianhangTimer-Reitsport5a.zip (285 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.05.2007 22:38 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Dirk, sorry wegen der kleinen Fehler. Das mit der Zyklusfrequenz hatte ich mir schon fast gedacht. ![]() Hier nur eine aktualisierte Fassung. Displaybeleuchtung und 2 Textboxen gelöscht, eine Textbox-Ansteuerung vereinfacht, Zeitreferenz gemäß Text_Zeitmessung_02.lsc eingebaut undSchaltungsteile angepasst. Ich hoffe jetzt läuft die Schaltung. Übrigens läuft nuch auch im Prinzip die PC-Simulation, allerdings zu langsam (d. h. gemäß der jeweiligen Gegebenheiten der Zyklusfrequenz). Da die Textbox mit der Anzeige der Zyklusfrequenz wegfallen musste, kannst du fz nun nur noch über das LOGO-Menü "Set Parameter" im RUN-Modus unter Block B065 Name = "fz_in_Hz" kontrollieren. Dies sollte nach der Textphase aber für deine Anwendung ok sein (oder du zeigst fz in einer anderen bestehenden Textbox. z. B. COUNTDOWN, an). MfG Betel DateianhangTimer-Reitsport5b.zip (267 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
30.05.2007 20:02 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Dirk, im Dateianhang findest du nun eine korrigierte Fassung, denn die Zeitreferenz war nicht für Unterbrechungen geeignet. Die modifizierte Schaltung benötigt sogar 2 Blöcke weniger, die ich dann als Beispiel wieder für eine vereinfachte automatische Displaybeleuchtung verwendet habe. Du kannst diese 2 Blöcke aber auch für ganz andere Aufgaben verwenden !? OKbeim Programmieren kann ich dir helfen, aber dein LOGO-Handbuch mußt du schon selber lesen, zumindest die entscheidenden Passagen, wie Liste Sonderfunktionen - Meldetexte - Parameteränderung in aktiviertem Meldetext (s. 211-212) !!! DateianhangTimer-Reitsport5c.zip (302 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
01.06.2007 20:45 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Dirk, Zur Motivation: Insbesondere deine Reaktion auf meinen 1. Lösungsvorschlag hat mir dein starkes Interesse an einer Lösung gezeigt und ich hielt die Aufgabenstellung für mich und auch andere Forenmitglieder für Interessant, was mich dann veranlasste dich ausführlicher zu unterstützen als ursprünglich vorgesehen (die hohe Aufrufrate dieses Themas bestätigt dies ja auch!). zum Menü " SET Parameter" und der Einstellung + bzw. - der entsprechenden Blöcke: wenn du meine Schaltung mit der Option "Blockparameter anzeigen" betrachtest, dann findest du diese Eigenschaft in der 1. Parameterzeile rechts angezeigt. Alle Blöcke mit "+" sind in diesem Menü aufgeführt und es können dann deren Parameter auch im RUN-Modus geändert bzw. deren aktuelle Werte angezeigt werden (= Standardeinstellung für alle Blöcke die dies unterstützen!). In LOGO-SOFT kann diese Eigenschaft durch einen Haken in den jeweiligen Blockeigenschaften ( Doppelklick auf den Block) bei "Schutz aktiv" ( = Schutz vor Veränderung der Parameter im RUN-Modus) verändert werden. Zur Erleichterung der Bedienung sollten alle Blöcke ohne aktivierten Schutz einen Namen (zur besseren Unterscheidung) erhalten und deren Anzahl sollte möglichst klein sein (Übersicht geht sonst schnell verloren). zur Berechnung und Anzeige der Strafpunkte: Die Begrenzung liegt im Wertebereich der analogen Blöcke begründet, d. h. bei B088 kann die maximale Strafpunktzahl 326,76 Punkte betragen (erreicht bei hoher Anzahl der Strafeinheiten und bei großen Punktfaktoren). Bei kleinem Punktfaktor, wie von dir beschrieben, liegt die Begrenzung im Block B112, also der "Anzahl der berechneten Strafeinheiten". Diese Begrenzungen werden durch die von dir vorgegebene Bedingung der Anzeige der Strafpunkte mit 2 Nachkommastellen aktuell, denn die LOGO kann nur mit ganzen Zahlen arbeiten. Der Weg zu 2 Nachkommastellen geht über die Multiplikation mit 100 (= 10*10)und der Festlegung dann die 2 letzten Ziffern in der Anzeige als Nachkommastellen anzuzeigen (was wieder einer Division durch 100 entspricht). Eine "Lösung" kann ich derzeit nicht erkennen, jedoch kann ggf. folgendes helfen: Anm.: Eingangs hattest du mal Prüfungszeiten von 2 Minuten bis 15 Minuten genannt. Ich hätte erwartet, dass bei Prüfungen, bei denen hohe Zeitüberschreitungen häufig auftreten eher großere Werte für die Strafeinheit und kleinere Punktefaktoren festgelegt sind und bei eher geringen typischen Zeitüberschreitungen eher kleine Strafeinheiten und hohe Punktefaktoren verwendet werden, so dass praktisch eine Anpassung der "Auflösung" (d. h. der Unterscheidbarkeit) gegeben ist. Insofern hätte ich auch vergleichsweise kleine Anzahlen an Strafeinheiten erwartet. Wenn dir die beiden genannten Vorschläge nicht als Lösung ausreichen, dann solltest du mir mal das typische bzw. mögliche "Parameterfeld" aus Zeitüberschreitung in s, Strafeinheit, Punktefaktor näher erläutern, insbesondere in welcher Kombimation diese Werte auftreten. Welche Werte(bereiche) sind für die Anzahl der Strafeinheiten und die resulitierenden Strafpunkte typisch?...vielleicht, aber nur vielleicht läßt sich dann eine Lösung erarbeiten? zur Wertänderung B008 in der Textmeldung: Die Ursache ist mir nicht bekannt, d. h. der Wert sollte änderbar sein. Kannst du die anderen Vorgabe-Werte in den Textmeldungen ändern? Läßt sich der Wert im "Set Parameter-Menü" ändern? MfG |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf