14.05.2012 20:53 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hast du größere F-Ablaufgruppen? |
14.05.2012 21:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Versuche, die Kommunikation (Signalaustausch) zwischen beiden Gruppenmöglichst klein zu halten. Versuche ohne kanalgranulare Passivierung auszukommen. |
14.05.2012 21:29 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Puuu, sorry aber jetzt verstehe ich Bahnhof Kannst du mir das bitte etwas einfacher erklären. |
14.05.2012 21:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich gehe davon aus, dass das Sicherheitsprogramm die hohe Zykluszeit verursacht. Es sollte sonst auch schwerfallen, eine 416 so in die Knie zu zwingen. Anbei Link zumProjektierungshandbuch für F-CPU, darin findest du auch Performance - Tips. http://www.google.com/url?q=http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/22099875/S7_distributed_safety_configuring_and_programming_de_DE_de-DE.pdf%3Ffunc%3Dcslib.csFetch%26nodeid%3D22100314%26forcedownload%3Dtrue&sa=U&ei=K16xT-f3H4HWtAb6x4WzBg&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNGeRg4ky4G-w7Bjjqwx8KBuyfw3Ig |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.05.2012 19:36 |
|
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Das hört man doch immer gerne! |
15.05.2012 20:54 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 20.06.2023 Beiträge: 535 Bewertung: (112) |
Hallo kenoibar, Aufschluss über die Aufteilung der Zykluszeit kann diese Tabelle liefern. Du musst dabei analysieren wie oft einzelne Bausteine/Befehle verwendet werden und welche Baugruppen Du in Deinem Programm verwendest. Hoffe das hilft! Gruß, yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |