08.12.2022 10:34 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 13.06.2024 Beiträge: 5860 Bewertung: (795)
|
Hallo Toprope77, ein funktionierendes Beispiel mit einem Stepper haben wir nicht, denn es gibt zu viele unterschiedliche Steppermotoren. Du willst 6000rpm fahren?, das ist eine Hausnummer und das wirst du nicht schaffen. Der F-TM Stepdrive gibt keine Schrittfrequenz vor, sondern ein Drehfeld und da muss man etwas umdenken. 0,9° Schrittwinkel würde 400 Schritte pro Umdrehung bedeuten. Das entspricht einer Polpaarzahl von 100. ==> bei 1000hz Drehfrequenz = n=(f*60)/p ==> 600rpm Wenn der Antrieb mit dem Sinaspeed auf Drehzahl kommt und Sollwetsprüngen folgt, musst du dein Problem nicht mehr in den Motoreinstellungen suchen. Deswegen schlage ich immer erst den Betrieb mit dem Sina_Speed vor. Danach kannst du im TO nachsehen. Meistens liegt es an der Normierung oder an der falschen Geberauflösung. Wenn du nicht weiterkommst, empfehle ich dir einen SR im Customer Support zu eröffnen.
|
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf