09.04.2021 07:20 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 09.10.2023 Beiträge: 394 Bewertung: (55)
|
Hallo, schon mal die Kommunikationslast (Communication Load) in den Einstellungen der CPU reduziert...? |
12.04.2021 07:15 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 8140 Bewertung: (165) |
Neue Frage von Zottel86 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Inwiefern ist eine 1516 CPU dazu geeignet zusätzliche regelungstechnische Aufgaben zu übernehmen? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
12.04.2021 12:46 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2198 Bewertung: (326)
|
Welche Antriebe nutzt Du? Wie sind sie angebunden? Zu empfehlen ist die Nutzung von PROFINET mit Äquidiszanz/Taktsynchronität (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109480489). Aus dem Siemens-Produktspektrum würde ich einen S120 mit Doppelmotormodul oder zwei S210 empfehlen. Die unterstützen auch "DSC" mit dem eine bessere Reaktion auf Lastsveränderung möglich wird. Bei analoger Übertragung ist unbedingt die Wandlungszeit der verwendeten Ausgabebaugruppe zu beachten. (Naja, Du kannst die dann ggf. als Ursache festmachen, aber scheller wird sie nicht werden.) |
|
|
Folgen Sie uns auf