Industry Online Support
Technical Forum
02.02.2011 10:11 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1343 Bewertung: (141) |
Der Baustein CTRL_HSC ermöglicht dir nur, auf den Zähler schreibend zuzugreifen bzw. Ereignisse auszulösen. D.h. du kannst z.B. einen neuen Zählwert setzen. Der Zählwert, der an dem Eingang NEW_CV angegeben ist wird gesetzt, wenn du das Bit CV kippst. Selbe vorgehensweise bei Referenzwert und neuer Richtung. Der Referenzwert wird dazu genutzt, um einen Alarm auszugeben, wenn z.b. der Zählwert den Referenzwert übersteigt. New_Period brauchst du nur, wenn du dein Zeitintervall für die Frequenzmessung ändern möchtest. Grundlegen stellst du erstmal alles bei der Konfiguration ein. Nur wenn du während der Laufzeit was ändern willst, brauchst du den CTRL_HSC. Den aktuellen Zählwert bekommst du aus dem Eingangsdoppelwort ID1000 (für HSC1). Mach es wie ich und spiel einfach mal ein wenig mit dem Zähler rum, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ansonsten finde ich das im Handbuch ab Kapitel 6.1.3.2 auch sehr gut beschrieben. Veilleicht hilft dieser FAQ auch nochmal weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/41995947 Gruss |
04.02.2011 22:32 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
ok vielen dank erst ma für deine hilfe , hat mir schon etwas geholfen |
Folgen Sie uns auf