11.09.2015 12:04 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 29.08.2025 Beiträge: 4443 Bewertung:
|
Hi,
für so etwas gibt´s ein Migrationsleitfaden. Schau Dir mal das Dokument an, im Anhang 7 gibt es eine Gegenüberstellung S7-300 /S7-1500 Komponenten...
oder allgemeine Infos: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/83557459 Gruß, Towome
|
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 11.09.2015 12:13:11Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 11.09.2015 12:14:32
|
|
11.09.2015 12:42 | |
Beigetreten: 25.06.2009 Letzter Bes: 08.09.2025 Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, das TIA Selection Tool kann Hardware-Aufbauten inkl. I/O-Modulen in die jeweiligen Nachfolgetypen migrieren. Dazu einfach den "alten" Aufbau in der Projektansicht öffnen und auf das "M" wie "Migration" neben der jeweiligen Station klicken. Im Fall einer Konfiguration mit Profibus wäre an dieser Stelle wichtig, den Haken "Profibus DP Schnittstelle beibehalten" zu setzen. Anschließend werden passende Nachfolge-Systeme zur Auswahl angeboten und der komplette Aufbau in das neue System mit möglichst vergleichbaren Eigenschaften übersetzt. Dies funktioniert für S7-300 wie auch für ET200 M/S. Das Tool gibt es in der Industry Mall unter Konfiguratorenübersicht -> Automatisierungstechnik oder unter www.siemens.de/tia-selection-tool Schönes Wochenende - MK_TC |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf