12.05.2022 08:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung: (479)
|
Hallo LDeins, wie Du schon richtig festgestellt hast, bietet die LSNMP Bibliothek (Teil der Libraries for Communication for SIMATIC Controllers) nur Manager-Funktionen. Von der Möglichkeit zum Versenden von Traps mal abgesehen. Da die SNMP Funktion fest in der Firmware integriert ist, sehe ich keine Möglichkeit, hier Erweiterungen vorzunehmen. Die Programmierung eines eigenen SNMP-Agents in der S7 als Ersatz für den integrierten Agenten wird - so fürchte ich - daran scheitern, dass der benötigte UDP Port nicht zur Verfügung stehen wird. Da es in Deinem Fall um die Erfassung von Betriebsdaten geht, bin ich auch der Meinung, dass dies keine Aufgabe für SNMP ist. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
16.05.2022 14:40 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 13534 Bewertung: (1712) |
Hallo LDeins der CP1543-1 kann auf jeden Fall SNMPv3 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/59192925/127128752139 Ob das für deinen Anwendungsfall passend ist kann ich leider nicht einschätzen viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf