04.08.2022 15:22 | |
Beigetreten: 23.01.2020 Letzter Bes: 31.10.2023 Beiträge: 31 Bewertung: (7) |
Hallo Hagarten, vielleicht bringt dir dieses Applikationsbeispiel etwas: Kommunikation_S7-1500_S7-1200_de.pdf Ich habe gelesen, dass du zwei S7-1200 PLCs verbinden willst. In dem Bsp. findet sich der Hinweis: "Das Beispiel kann auch verwendet werden, um Daten zwischen zwei S7-1500 CPUs oder S7-1200 CPUs auszutauschen." Grüße Dateianhang82212115_S7_communication_S7-1500_S7-1200_de.pdf (146 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/04/2022 18:53:21PDF als Anhang hinzugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf