19.02.2024 09:05 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2995 Bewertung: (472)
|
Hallo summerbay123, Ich muss zugeben, dass ich die Druck-Funktion mit WinCC Unified noch nicht verwendet habe. Ich habe es bei mir mit der V19 getestet und bekomme dort nur die Information, dass keine Bilder vorhanden sind, was so leider nicht richtig ist. Ich habe daher mal etwas weiter geforscht, scheinbar wird das Drucken der Projektdokumentation mit WinCC Unified noch nicht unterstützt. Ich würde Dir allerdings empfehlen, dies über eine Support-Anfrage klären zu lassen. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf