20.05.2024 16:36 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 2992 Bewertung: (470) |
Hallo Sebastrü, bei Dir sind zwei Projekte mit der gleichen ID, jedoch eines als Simulation, das andere als Projekt geladen. Ich würde an Deiner Stelle beide löschen. Außerdem solltest Du kontrollieren, dass Dein Benutzer in den im Handbuch aufgelisteten Windows-Benutzergruppen Mitglied ist. Wenn das nicht hilft, solltest Du eventuell einmal mit dem Trace Viewer nach Fehlerursachen forschen. Oder du wendest dich an den technischen Support. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf