02.05.2025 17:26 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, mac2k25 Schau das mal an. Vielleicht ist es ein Teil der Lösung. Es wurde schnell gestrickt, daher keine Garantie für Fehlerfreiheit. Gruß, Quirin DateianhangAchterbahn.zip (48 Downloads) |
03.05.2025 14:56 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 14.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hallo, mac2k25 Vergiss mein erstes Programm, es hat tatsächlich Fehler In meiner 2.Version findet du ein Programm, das deine Wünsche erfüllen sollte. Per Lichtschranke werden die Flanken der Bremsschwerter gezählt. Dabei wird die Zeit gemessen und gespeichert. Am Ende der Passage wird die Geschwindigkeit (km/h) angezeigt. Die Ergebnisse "zu schnell", oder "zu langsam" werden mittels zweier Ausgänge angezeigt. Es gibt zwei Schalter " Messung Ein", und "Einstellung". ("Messung Ein" ist ja klar) Der Schalter "Einstellung" öffnet eine Textanzeige in der du die Distanz zwischen Anfang-Schwert 1 bis Anfang-Schwert 6 in cm eintragen kannst. des weitern kannst du die Werte "zu schnell" und "zu langsam" einstellen. (in km/h (z.B. 15,0 - 18,0)) Wie man das macht ist im Programm rot kommentiert. Ich hoffe dir geholfen zu haben, Gruß, Quirin
DateianhangAchterbahn Version 2.zip (49 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf