06.06.2014 14:36 | |
Beigetreten: 04.08.2011 Letzter Bes: 22.11.2022 Beiträge: 292 Bewertung: (13) |
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe HMI-Textlisten über eine *.xlsx Datei importiert. Der Import funktioniert, nur eine Warnung kommt: "In der XLSX-Datei ist die Version nicht angegeben. Für den Import wird die letzte Version angenommen." Ich habe diese *.xlsx Importdatei mit VBA erstellt und dabei als FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook angegeben. Hab´s auch mit FileFormat:=xlWorkbookDefault probiert. Es kommt immer dieselbe Warnung. Wie kann man die verlangte Versionskennung erstellen? Danke im Voraus. FG norghe Dateianhangxlsx.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.07.2015 13:23 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe das selbe Problem. Gibt es da keine andere Lösung um die unschöne Warnung weg zu bekommen?
|
Folgen Sie uns auf