30.10.2023 09:36 | |
Beigetreten: 09.04.2021 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte wissen, ob Sie das Problem gelöst haben. Wenn Ja, dann können Sie mir bitte sagen, wie Sie das gelöst haben? Ich habe ein MTP Unified V18 Update 3, aber wenn ich während die Bedienung ein Grafik (Eingenschaften von Grafik: 15360 * 8640 , 7,01MB) auf mache, dann wird entweder das Grafik nach ca 15 Sek erscheinen oder werde ich mein Panel abstürzen. Beim Abstürzen des Panel wird eine Alarm-Meldung mit Meldetext "Manager (VisualCoreService) ist nicht verbunden" kommen. Wenn ich bei der Bedienung Keine Seite mit diesem Grafik aufrufe, läuft alles normal und einwandfrei. und Sobald ich diese Bilder mit diesem Grafiken aufrufen bekomme ich die oben genannte Probleme. Gibt eine Maximale Größe von Grafiken, die Unified Runtime ohne Problem lesen kann ? mit freundliche Grüßen Paul Steve Tsobgue ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/31/2023 07:46:04Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.11.2023 13:10 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.08.2024 Beiträge: 3044 Bewertung: (480)
|
Hallo,
Ich würde auch sagen, dass diese Einschränkungen für dynamische SVG gelten. Allerdings steht es so im Liesmich geschrieben. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf