28.08.2022 11:08 | |
Beigetreten: 14.11.2020 Letzter Bes: 21.11.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Bin gerade dabei ein Projekte mit dem Tool zu berechnen. Habe deshalb kurz eine Frage dazu. Gilt auch ein Hilfsschütz (3RH2122-1BB40) als bewährtes Bauteil? In meinem Fall werden die zwei Hilfsschütze von einem Not-Halt-Sicherheitsrelais geschaltet und wirken dann in Reihenschaltung auf den STO eine Frequenzumrichters. Bin mir aber nicht sicher, welche Kategorie ich da anwenden muss (b oder 1). Die Absicherung des Potentials, das die Hilfskontakte abschalten, beträgt B 6 A. Danke LG Roger |
29.08.2022 14:51 | |
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 23.10.2024 Beiträge: 304 Bewertung:
|
Hallo Roger, bei dem Hilfsschütz 3RH2122-1BB40 mit angegebenem B10 Wert handelt es sich um ein bewährtes Bauteil. Die sicherheitstechnische Kenngröße des Hilfsschütz kann dem folgenden FAQ entnommen werden: Nun zum zweiten Teil Ihrer Anfrage - hier gibt es zwei Antworten:
Informationen zur Kategorie können DIN EN ISO 13849-1, Tabelle 10 — Zusammenfassung der Anforderungen für Kategorien, entnommen werden. Viele Grüße |
SE Support |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.08.2022 15:20 | |
Beigetreten: 14.11.2020 Letzter Bes: 21.11.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Danke für die ausführliche und präzise Antwort. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf