16.09.2024 11:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 1466 Bewertung: (149)
|
Hallo SIOS-Forum Community, Wie in unserem Post „Peripherieadpater SIMATIC S5 auf S7-1500“ und in der Produktmitteilung „Ende des Produktlebenszyklus der SIMATIC S5“ beschrieben kann bei einem Retrofit mittels unserer Periphereieadapter viel Zeit gespart werden. Was ist jedoch zu tun, wenn die MLFB der S5 Module nicht in der Liste auftaucht? Dies liegt meist daran, dass in der Liste lediglich der letzte Ausgabestand der Module aufgeführt ist. Bei S5-Baugruppen gibt die letzte Ziffer den Ausgabestand des Moduls an. Haben Sie etwa eine 6ES5 470-7LA12 verbaut, dann können Sie den Peripherieadapter der Baugruppe 6ES5 470-7LA13 verwenden. Sollten trotzdem Unsicherheiten hinsichtlich der Peripherieadapter bestehen, wenden Sie sich an den im Dokument unter "Ansprechpartner" angegeben Kontakt oder Ihre lokale Fachberatung. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juni 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (AM) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf