06.11.2024 12:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 17.04.2025 Beiträge: 1563 Bewertung:
|
Vorbetrachtung WinCC Unified Runtime Manager Mit Einführung von WinCC Unified wird ab der Version V16 für die WinCC Unified PC RT sowie Panel und PC RT Simulation der Runtime Manager benötigt. Der Runtime Manager verfügt über unterschiedliche Einstellmöglichkeiten zur Konfiguration der Test- bzw. Ablaufumgebung aber auch zum Starten und Stoppen der jeweiligen aus dem WinCC Unified ES übertragenen RT- bzw. Simulationsprojekte. Bild 1: Aufbau des Runtime Manager Verschiedene Statusphasen während des Startens und Stoppens von RT/Simulationsprojekten im Runtime Manager Die in Bild 1 gezeigte Projektliste ermöglicht eine flexible Auswahl und Aktivierung von den im Runtime Manager geladenen RT- und Simulationsprojekten. Zum Starten bzw. Stoppen eines Projektes wird das Projekt in der Projektliste zuerst selektiert und dann über die Schaltfläche Starten bzw. Stoppen in den gewünschten Zustand gebracht. Hierbei ergeben sich folgende mögliche Statuswerte:
Probleme und Ursachen des Status "partly running" Wenn das Starten der Simulation oder der Unified Runtime auch nach einer längeren Wartephase nicht möglich ist und der Status des Projekts als "partly running" angezeigt wird, kann dies verschiedene Ursachen haben. Es empfiehlt sich in diesem Fall folgende Punkte zu überprüfen: 1. Verfügt der in Runtime angemeldete Benutzer über ausreichende Rechte? 2. Ist der Benutzer in folgenden Windows-Benutzergruppen eingetragen:
3. Ist der Computername nicht länger als 15 Zeichen lang? 4. Ist in den Runtime-Einstellungen "OPC UA" aktiviert und ist ein Zertifikat vorhanden? Weitere Tipps und Tricks
Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf