27.11.2006 18:14 | |
Beiträge: 23 Bewertung: (3) |
Nein, es besteht keine Möglichkeit. Was sollte es auch nutzen, wenn anstelle des CPU-Schalters dann einfach die Powersupply abgeschaltet wird. Den Zugang zur CPU in einem Schaltschrank kann über eine entsprechende Schließung des Schrankes gewährleistet werden. Die neuen CPU4xx V5 haben eine gute neue Funktion erhalten: Schreibschutz mit SFC 109 "PROTECT" nachzulesen unter http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24222369 |
Zuletzt bearbeitet von: rosi am: 27.11.2006 18:15 |
|
Folgen Sie uns auf