27.11.2006 10:46 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hi Ich habe eine Frage zu der Firmware V2.5 bei den CPUs 317DP und 315 PN/DP. 1. Wie groß ist das PA und 2. wie kann man dies einstellen? |
01.02.2007 11:46 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo, schau mal hier: FAQ. Ich denke nicht, dass sich mit der Firmware die Größe des PAs ändert. Zur Firmware 2.5 dieser CPUen gibt es auf den Support-Seiten keinen anderen Eintrag. Bist Du Dir sicher, dass Du diese Version hast? Mir scheint es eher so, als dass es diese Version noch gar nicht gibt. Tomcat |
02.02.2007 10:28 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo HFZM, ich habe mal nachgefragt: Die Firmware 2.5 wird in den nächsten Tagen über die Produkt Support-Seiten verfügbar sein. Ich habe die Firmware aber auch vorab bekommen. Wenn Du die Firmware ganz dringend brauchst, dann schick dem CS_Moderator eine PM mit Deiner E-Mailadresse (/tf/WW/en/Posts/6658), der kann Dir die Firmware dannper Mail schicken (ich habe sie ihm gerade geschickt). Die Dateiist 9 MB groß und passt leider nicht in das Forum rein. Tomcat |
03.02.2007 19:20 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Mach ich. [:D] |
05.02.2007 07:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Danke Dir [:D] |
Folgen Sie uns auf