07.01.2013 15:41 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo PeterPan86, eine für mich mögliche Ursache, wäre ein nicht aktueller Firmware-Stand der verwendeten S7-CPU (CPU 1214C) gewesen. Unterstützt wird das Battery Board BB 1297 ab FW-Stand V3.0 beiS7-1200. Das sagt zumindest der Hinweis auf zusätzliche nutzbare Komponenten im Beitrag 61777437 aus. Hier der Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/61777437 Laut deinen Informationen habt Ihr den FW-Stand V3.0.2. Damit sollte man das Thema Firmware als mögliche Ursache ausschließen können. Habt Ihr zwischenzeitlich die Ursache für das Verhalten gefunden? Ihr habt ja im Vorfeldschon einiges unternommen, um die Ursache zu finden. Vorab vielen Dank für eine kurze Rückmeldung. Gruß Azteke0110 |
Folgen Sie uns auf