08.08.2007 17:06 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo Edi, Kannst Du mal bitte aufzeichnen, wie Du den PT100 an den AM2PT100 Modul angeschlossen hast? Nächste Frage: Hastu geschirmte Leitung verwendet. Wo hast Du den Schirm angeschlossen, falls verwendet? Nächste Frage: Wie lang ist die Zuleitung? Nächste Frage: Welchen Querschnitt haben die Leitungen? Gruß logra |
09.08.2007 07:50 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hay, die Leitungen sind geschirmt und im Schaltschrank auf der PE schiene aufgeklemmt. Leitung: 2 x 0,5 mit Schirm Leitungslängen 20 - 25 m Schaltbild: Hab ich mit s.plan gezeichnet und in WORD eingefügt. Ist im Anhang. Danke für dein Rat. Noch eine Frage: Was für ein Baustein kann man bei S7 5.4 dafür benutzen oder muß man einen selberschreiben. Wir haben ihn selber geschrieben... Danke mfg Edi |
10.08.2007 09:52 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo Edi, Ich dachte erst Du meintest den LOGO-Baustein AM2PT100. Zu Deiner Schaltzeichnung kann ich folgendes sagen: Kannst ja mal schauen ob Du nach meinen Verbesserungsvorschlägen die schwankenden Werte Ach ja, da fällt mir noch etwas ein. Ich hoffe, ich konnte Dir weiter helfen! Gruß Rainer |
14.08.2007 15:41 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Welcher Messumformer wird eingesetzt? Gruß Morten |
29.08.2007 17:21 | |
Beigetreten: 23.09.2005 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 4351 Bewertung: (1452) |
Hallo, der PT100 sollte man als Integer direkt gelesen werden. Der Wert is x10 or x100 multipliziert. D.h. 25 Grad sollt ma as 250gelesen werden. Weil Sie 3 Draht (nicht 4) genutzt werden, eine kleine Unterschied sollt man beobachten werden. Was lesen Sie? Um welche Temperatur diese Wert entspricht? |
Denilson Pegaia |
|
Folgen Sie uns auf