04.10.2007 14:30 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo focus_miho! Ich hab hier einen Link gefunden, der allerdings nur für die S7-400 gültig ist. Allerdings ist dort auch eine Adresse und Telefonnummer von Siemens aufgeführt. Vielleicht kann man Ihnen dort etwas besser weiterhelfen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20614217 Mit freundlichen Grüße Dr.Stealth |
09.10.2007 15:24 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo, spontane Idee: Vielleicht liefert eine SZL zur verwendeten CPU so eine Information? Grüße Morten |
Folgen Sie uns auf