19.04.2006 11:18 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo ohne, muss gestehen, dass ich keine Ahnung von den Regelungsbausteinen habe. [:blush:] Aber irgendwie hat mich die Frage interessiert und ich habe mal im Produkt Support nach "SFB 41" gesucht. Hoffe Dir helfen die gefundenen Beiträge ein wenig weiter. Gehe davon aus, dass es funktionieren müsste.
Gruß Sabine |
30.04.2006 21:17 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
hi, wollte euch nur wissen lassen, dass ich den fehler gefunden habe. hatte bei der cyclezeit keine angabe gemacht und war der meinung, es würde wie laut beschreibung 1 sekunde übernommen. war aber nicht so habe sie jetzt auf 20ms gesetzt und das ding läuft. habe hier noch n bischen hilfsmaterial von Siemens bekommen Unter folgendem Link findensie ein Handbuch wo auch der SFB41 beschrieben ist. |
07.05.2006 19:08 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
bring mich nicht auf dumme gedanken *grins*. habe da noch so ne kleinere Auseinandersetzung mit einem Siemens-Panel... kennst du dich damit aus?? [:D] |
07.05.2006 20:07 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo, Sorry, Panels sind nun absolut nicht mein Spezialgebiet. Aber andere im Forum sind da denk ich recht fit. Probier es doch mal in der Konferenz SIMATIC Panel. Nur rin damit [;)] Wünsche Dir viel Erfolg Gruß Sabine |
Folgen Sie uns auf