15.09.2020 18:33 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Moin Zusammen, ich hab ein Problem einen Micromaster 420 mit USS an eineS7-222 anzubinden. Bei der FU Einstellung bin ich wie auf S. 338 vorgegangen. Abschlusswiderstandsnetzwerke sind beidseitig vorhanden. Anbei mein Code. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.09.2021 11:19 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 10846 Bewertung:
|
Hallo, Ich habe nicht diese library bei mir so nur folgende tips. 1. Ich denke dass INIT block muss nur am PLC init arbeiten, starten am normal zyklus is nicht korect, denke ich. CTRL block (kontrol) ist fur normal zyklus platz korect. 2. Hast du lessen S7-200 System manual? 3. mit diese library ist also dokumentation mit packen, hoffe dass so USS problematic ist da also, wie must du konfiguration machen/setzen. 4. setzen HW digital signale zu block parametern ist also nich gute Schritt. Ist ein Grund fur diese Schritt? |
Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 09/19/2021 11:25:29Zuletzt bearbeitet von: Duris_I am: 09/19/2021 11:26:09With best regards... |
|
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf