20.08.2008 13:25 | |
Beiträge: 162 Bewertung: (23) |
Hallo, die Programmierung und Ausgabe sind im Handbuch "Technologische Funktionen" unter dem Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/12429336genau beschrieben. Viel Spaß! MfG FrankW |
21.08.2008 14:22 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ok danke mal soweit Bin gerade noch dabei mir das Handbuch durch zu lesen. Aber welche beiliegende Software meinst Du? Bei der CPU war nichts dabei. |
22.08.2008 10:33 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi Keine CD dabei ? Dann nimm diese Beispiel. https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=314C&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=&nodeid99= Sollte der Link NICHT funktionieren, rühr dich hier nochmals. (Lange Links können hier Probleme bereiten) P.S: Du kannst auch Antworten "bewerten" |
Karl |
|
22.08.2008 10:41 | |||
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Link geht nicht Dann also von "Hand" https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo2&aktprim=99&lang=de Danach oben rechts "314C" eintippen danach "Search" drücken. Danach oben mittig Suchbereich "Downloads" anwählen. Den Beitrag
Ich hoffe, dir geholfen zu haben |
||
Karl |
|||
22.08.2008 10:54 | |||
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Sollte da eine CD bei der CPU dabei sein??? Wenn ja dann klingel ich nämlich nochmal bei Siemens durch. Wenn du das Beispiel :
gemeint hast, hat es funktioniert. Aber das mit der CD würde mich schon noch interessieren. Danke |
||
22.08.2008 10:57 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Du bist ja schneller als ich lesen kann :) Ich versuch das mal. Vielen Dank nochmal |
Folgen Sie uns auf