04.04.2025 08:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.04.2025 Beiträge: 1558 Bewertung:
|
Wir möchten Euch drei Tipps geben, wie Ihr den Zugriff auf das Control Panel bei den SIMATIC Unified Comfort Panels und Unified Basic Panels sperren könnt. 1. Taskleiste deaktivieren Um die Taskleiste zu deaktivieren, geht Ihr wie folgt vor:
Dadurch wird die Taskleiste ausgeblendet und der Zugriff von der Runtime auf das Control Panel unterbunden. Vergesst nicht, eine Schaltfläche mit der Systemfunktion „StoppeRuntime“ zu projektieren (evtl. nur bedienbar mit Admin-Rechten), damit ihr die Runtime wieder gezielt verlassen und auf das Control Panel zugreifen könnt. 2. Automatischen Start einstellen Um den automatischen Start zu konfigurieren, sind die folgenden Schritte notwendig:
Dies verhindert, dass Benutzer nach dem Hochfahren des Panels Zugriff auf das Control Panel haben, da die Runtime direkt gestartet wird. 3. Control Panel sperren Um den Zugriff auf das Control Panel zu sperren, könnt Ihr wie folgt vorgehen:
Dadurch können im Control Panel nur noch Benutzer mit dem Runtime-Recht „Zugriff Control Panel“ nach erfolgreicher Anmeldung im Control Panel Seiten anwählen und Änderungen vornehmen. Hinweis: |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf