1. |
Registrierung und Mitgliedschaft |
Sie müssen einen Benutzernamen wählen oder ein Benutzername wurde automatisch vom System generiert. Zur besseren Lesbarkeit und Darstellung sollte Ihr Benutzername nicht länger als 15 Zeichen sein. Da Ihr Benutzername für alle anderen Benutzer des Forums sichtbar ist, empfiehlt es sich, ein Pseudonym zu wählen. Das Gleiche gilt für Ihren Avatar. |
|
2. |
Beschreibung des Forums |
Das Forum ist eine kostenlose Kommunikationsplattform, auf der Sie bei Fragen Hilfe von anderen Benutzern finden können, die ihre Kommentare und Antworten im Forum einstellen. In der Dokumentation von Siemens-Produkten oder -Diensten kann auf das Forum verwiesen werden; das Forum steht Ihnen aber jederzeit kostenlos zur Verfügung, und die Nichtnutzung des Forums berechtigt nicht zu einem Rabatt oder Preisnachlass. Obwohl Siemens sich bemüht, Ihre veröffentlichten Anfragen zu beantworten, ist kein Nutzer bzw. Siemens-Mitarbeiter verpflichtet, auf Anfragen im Forum zu reagieren oder zu antworten. |
|
3. |
Beiträge, geistiges Eigentum und Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen |
Sie behalten das Urheberrecht an Ihren Beiträgen und sind für diese verantwortlich. Unbeschadet Abschnitt 5.3 der Nutzungsbedingungen gewähren Sie durch Einstellen eines Beitrags im Forum Siemens das uneingeschränkte, nicht exklusive, gebührenfreie, zeitlich unbegrenzte, unwiderrufliche und in vollem Umfang unterlizenzierbare Recht zur Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung, Weiterverarbeitung, Verteilung und Anzeige Ihrer Beiträge weltweit und in sämtlichen Medien. Siemens ist nicht verpflichtet, einen Beitrag einzustellen oder zu nutzen und kann Ihre Beiträge jederzeit entfernen. |
|
4. |
Haftungsbeschränkung |
Unbeschadet der Ziffern 8 und 9 der Nutzungsbedingungen stimmen Sie zu, dass die Nutzung des Forums ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr erfolgt. |
|
5. |
Einhaltung der Forenregeln und des geltendes Rechts |
Im Zusammenhang mit der Nutzung und Teilnahme am Forum stehen Sie dafür ein, dass Sie dabei alle geltenden Gesetze einhalten. Dazu gehören insbesondere Vorschriften zur Exportkontrolle, Gesetze zum Schutz von vertraulichen Informationen, geistigem Eigentum, Geschäftsgeheimnissen, Urheberrechten und anderen Rechten Dritter, sowie Einschränkungen gegenüber Dritten wie zum Beispiel eine Verpflichtung zur Vertraulichkeit. |
|
6. |
Löschung und Bearbeitung von Beiträgen |
Alle Beiträge sind so zu verfassen, dass sie eine respektvolle und in freundlichem Ton geführte Diskussion fördern. Bei Beiträgen die dem entgegenwirken, insbesondere Beiträgen, die Angriffe gegen andere Nutzer enthalten, behalten die Moderatoren sich vor, diese kommentarlos zu löschen. Bei der Erstellung von Beiträgen, Usernamen, Avataren und Links zu externen Seiten ist darauf zu achten, dass diese nicht vulgären, pornographischen, beleidigenden, obszönen, verleumdenden oder gewaltverherrlichenden Charakter haben. Dies ist nicht zulässig. Ebenso Beiträge, deren Inhalt gegen Copyright- und andere geltende Rechte verstößt oder Beiträge für Wettanbieter / Livestreams und ähnliches. Diese werden von den Moderatoren kommentarlos gelöscht |
|
7. |
Benutzerranking |
Für die Aktivität im Forum wird ein Punktekonto für jeden Nutzer geführt. Es dient zum Ranking der Benutzer. Ihr persönliches Ranking ist Teil Ihres für alle anderen Benutzer sichtbaren öffentlichen Profils. Bei dem Verdacht des unlauteren Erwerbs von Punkten behält Siemens sich vor, Ihr Punktekonto zu bereinigen. Details zur Gewichtung der Punkte werden nicht veröffentlicht. |
Wir arbeiten an einem neuen Interface unseres Forums! Dieses stellt eine bessere Übersicht zur Verfügung und liefert mehr Relevanz.
Folgen Sie uns auf