27.03.2025 14:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 1705 Bewertung:
|
Wenn eine SIMIT Unit in einem Projekt eingesetzt wird, ist es sinnvoll die Firmware-Version zu prüfen und ggf. zu aktualisieren. Prüfen der Firmware-Version Schnittstelle CTRL der SIMIT Unit mit einer Netzwerkschnittstelle des PCs verbinden und ggf. in das gleiche Subnetz bringen. In SIMIT Extras -> SU-Verwaltung… aufrufen Die Firmware-Version ist in der markierten Spalte ersichtlich Updaten der Firmware Herunterladen der Update-Datei passend zur eigenen SIMIT Unit unter SIMIT UNIT PN / PB - Online-Hilfe, Change Log und aktuelle Soft-/Firmware Abschnitt 7. Wichtige Hinweise zur Installation siehe Handbuch: Nach dem Druck auf Firmware-Update kann die Update-Datei ausgewählt und das Firmware-Update gestartet werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2025). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf