21.02.2011 01:50 | |
Beigetreten: 27.10.2009 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 455 Bewertung:
|
Der Motor ist ein Drive-CLiQ-Motor ohne Bremse. (0,63kW) Das LT ein 9A-Einzelachs-Modul. Beides arbeitet zusammen - benötigt jedoch eine übergeordnete "Regelung" (z.B. CU320, SINUMERIK, T-CPU...) Man benötigt die Kabel: leistungsseitig: 6FX8002-5CS01-1BA0 (1BA0 = 10,0m Länge als Beispiel) encoderseitig: 6FX8002-2DC10-1BA0 (1BA0 = 10,0m Länge als Beispiel) diese Kabel sind komplett konfektioniert und schleppfähig. "6FX5002..." wäre dann für ortsfeste Verlegung möglich. Weitere Infos in der Projektierungsanleitung für diese Motorenreihe. Zur Projektierungsanleitung (download) bitte diesem Link folgen. hopr that helps CNC600 |
hope that helps |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf